大家好、
我希望 在设计中使用 BQ24193、并希望在放电期间确认其在电池电压与系统电压之间的行为。
数据表的部分引用了引用~3.5V 的 VSYS_MIN (例如:第7页、电气特性表)、 而其他部分提到了使用 BAT 进行 VSYSMIN 调节< VSYSMIN (例如:第32页、REG08的位0)。
这种"电源路径管理"调节是否仅在通过 VBUS 引脚提供外部电源、允许电池在 第一部分使用开关然后线性充电、然后 直接在 充电周期的后一部分使用开关时发生?
或者、不论电源(外部和/或电池)如何、SYS 引脚是否始终真正保持在~3.5V 以上、正如"引脚功能"表(第5页)所建议的那样-"当电池电压低于最小系统电压时、开关模式转换器将 SYS 保持在最小系统电压之上"。
从根本上说-数据表并不能100%清楚该器件是否在放电期间(当 Vbat < Vsysmin 时)作为升压转换器运行、我也不能熟练地了解它在功能上如何实现这一点。
我希望 VSYS 能够一直跟踪 Vbat (左)、或者 VSYS 能够在~3.5V 点附近开始升压操作、以实现 更深的电池放电(右)。
有人能提供具体答案吗? 为了清晰起见、我们是否有任何方法可以将此图和相关措辞添加到数据表中?
此致、
Attie