This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95372BQ5MC:X 射线分析揭示了一致的内部结构

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030725/csd95372bq5mc-x-ray-analysis-reveals-consistent-internal-structure

器件型号:CSD95372BQ5MC


尊敬的先生

我从 Mouser 获得了此器件型号、X 射线扫描显示了许多 一致的内部结构、因此测试组织为此给出了黄色的排名、请告诉我这是问题所在、而是问题所在。 正在查找您的回复

此致

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我不确定我是否理解您的问题。 你认为这是不正常的,什么是“黄等级”? 如果可能、您能否标记您认为可能有问题的领域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年先生

    感谢您的回复、请检查 Pico、X 射线扫描显示芯片内的气泡、测试组织说:

    X 射线分析揭示了一致的内部结构。 样本会在组件内部显示空隙。

    他们 说、将该部件用于高频率设备会有风险。  

    此部件是否由于内部有气泡而导致产品出现缺陷?

    我的客户担心质量问题。 请提供建议。

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    X 射线图中的空隙 很可能是裸片连接空隙、这对于半导体器件很常见。 您显示的空隙实际上是两个 FET 裸片(HS FET 和 LS FET)加在一起 、因此对我来说似乎是可以的。  

    我还将与我们的封装专家核实、以获取他的意见。 更新后、我会通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢唐英年,我会继续更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍在等待来自封装预期的评论、一旦收到、将更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年先生

    谢谢、我什么时候可以从包装中得到回复? 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们的专家正在研究您的问题、我们可能还需要几天的时间。 我将在收到响应时进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢唐英年,我会等这件事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们的专家审阅了您的图片、 并评论说焊锡空隙 看起来正常。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢唐英年的工作