主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
我在恢复 OCD1/2/3时遇到问题。 发生故障后、CHG FET 也会持续关闭、然后我无法通过断开负载并连接充电器从 OCD 恢复。 在负载/电池组引脚上可以看到充电器电压、但不能存在任何充电电流。 原因是什么?
目前、正如 Matt 在另一个主题中所建议的、我将恢复阈值电压设置为负数、以便仅根据正常工作的时间进行恢复。 有趣的一点是、当我这么做时、当故障发生时、CHG FET 保持导通状态。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在恢复 OCD1/2/3时遇到问题。 发生故障后、CHG FET 也会持续关闭、然后我无法通过断开负载并连接充电器从 OCD 恢复。 在负载/电池组引脚上可以看到充电器电压、但不能存在任何充电电流。 原因是什么?
目前、正如 Matt 在另一个主题中所建议的、我将恢复阈值电压设置为负数、以便仅根据正常工作的时间进行恢复。 有趣的一点是、当我这么做时、当故障发生时、CHG FET 保持导通状态。
此致、
Matt、您好!
实际上、我没有评估套件和 BQstudio、但我可以提供以下信息:
我通常使用 SLEEPCHG、以使两个 FET 始终保持导通状态、从而更安全地防止 SCD 或睡眠模式下的突然高电流。 在这种情况下、当发生 OCD 时、CHG 保持开启状态、允许通过连接充电器进行恢复。 但是、如果我不使用 SLEEPCHG、当发生 OCD 时、两个 FET 都会关闭、我想无法从该状态恢复。
现在我没有问题、因为我使用 SLEEPCHG 或仅使用基于计时器的恢复。 但我想让您了解这个问题。 如果这仍然不正常、我可以在 MCU 引导后向您提供我写入 BMS 寄存器的设置。
谢谢