Other Parts Discussed in Thread: TLC5971, TLC59711
大家好、
我们的客户询问时需要您的帮助。 代表他发布:
TLC5971的数据表声称内部线性稳压器的最小 VCC 为6V;我认为这可能是错误的。
我认为数据表出错的原因:
*鉴于内部稳压器的目标是3.3V、6V 最小 VCC 是2.7V 的最小压降。 即使是"古代"7805也只需要2V 的压降。
* TLC59711的数据表提供了内部稳压器的最小 VCC 为4V。 相应的0.7V 压降将使其成为相对较低压降的稳压器、但仍远未超出低压降稳压器的限制。
*在过去几年中、我们的实验室使用了7个定制设计的电路板、每个电路板使用8个 TLC5971芯片、芯片使用 VCC 5V、线性稳压器和20MHz 数据传输速率运行、并且电路板运行非常可靠。
*我使用不同的(USB)电源测量了其中一个电路板的 VREG 值。 在 VCC 5.08V 时、我得到的 VREG 值为3.26、3.28。 3.27和3.26V。 在 VCC 5.29V 时、我得到的 VREG 值为3.24、3.26、3.25、3.24、3.22、 3.26、3.23和3.23V。 因此稳压器看起来工作正常。
我希望能够更正数据表、或者通过电路解释 TLC5971和 TLC59711中的稳压器有何不同。
为什么这很重要:
如 TLC5971数据表所示、在5V 电源和3.3V 微控制器(我的板使用 tensy 3.2)这一非常标准的应用中、当前需要使用尴尬的权变措施。 在这种情况下、在 VCC = VREG = 5V 时运行芯片需要逻辑电平转换、因为最小高电平输入电压为0.7*VREG = 3.5V。 或者、在 VCC = VREG = 3.3V 下运行需要一个额外的直流/直流转换器。 (而是使用 TLC59711将最大传输速率减半。)
提前感谢!
此致、
Jejomar