This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:单个 VC 通道上的汇流条:连接到汇流条的上部 CB 引脚

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031290/bq79616-q1-bus-bar-on-individual-vc-channel-upper-cb-pin-connected-to-bus-bar

器件型号:BQ79616-Q1

您好!

由于我们要对不同的电池使用单板配置(一个组件型号)、因此我们不会尊重 SLVAE87–2019年2月文档中报告的以下建议。

"5.3单个 VC 通道上的总线条:
当汇流条单独连接到 VC 通道时、该通道上的上部 CB 引脚应保持悬空、以避免正向偏置内部 CBFET (请参阅图5-5连接)。 "

下图显示了所需的情况(请根据以下考虑否定橙色电流):

换句话说、我们将安装 RCB 电阻、将上部 CB 引脚连接到汇流条、也连接到母线测量所用的通道中(灰色)。

考虑蓄电池模块放电的情况:绿色电流"蓄电池放电电流"从负极流向正极蓄电池端子、因此在母线两端存在显示为"Vbusbar"的压降。 这个压降使得一个电流(蓝色、名为 I_CBMOS_REVERSE)将流经内部 CB MOSFET。 尤其是通过其体二极管。

  1. 这是您在 SLVAE87文档中提到的并且必须避免的"内部 CBfet 的正向偏置"吗?
  2. 这个 I_CBMOS_REVERSE 受到 RCB 电阻(在我们的例子中为2 x 100 Ω)的限制。 根据我们对汇流条(Vbusbar)压降的估计、体二极管上只会有一小段电流(< 50mA)。
    1. CB MOSFET 的体二极管可以支持的最大电流是多少?
    2. 如果电流受到限制、会出现一些问题?
  3. 在外部 MOSFET 的体二极管上使用外部平衡 MOSFET 时、情况似乎也是如此。 由于只有平衡电阻器可限制电流、因此该电流会更高。 从我们的仿真来看、Lowerer 似乎不会破坏外部 MOSFET。 如果我们可以确保外部 CB MOSFET 的安全、那么在将上部 CB 引脚连接到汇流条时是否有任何抵消性指示?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    我将尝试回答您的问题:

    1.是的,这是指背体二极管的正向偏置。 我们的设计不建议任何电流流经背体二极管。 由于背体二极管的导通阈值为0.3V、这意味着汇流条上产生的电压必须更低、这将决定最大电流(例如100uOhm 分流器、最大3000A)、 或者、您可以实现 Vf_max < 0.3V 的外部肖特基二极管、并联到 BQ 器件的背体二极管、以便外部二极管传导电流。

    2.对问题1的类似答复。 由于长期可靠性、我们不建议任何电流流经背体二极管。

    3.我不是很确定这个电路是什么样子的,也许你可以在这里提交一张图纸,但是关键点是没有电流流经 BQ 器件 CB-FET 的内部背体二极管。

    此致、

    维克托。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor、

    这是我想到的电路:

    我可以使用390欧姆 CB 电阻器(R1、R12、R13、R4)、因此 CB 体二极管电流最大值 可以是[Vcell-VF (body_diode)]/2*RCB=[4.2-0.3]/2*390=5mA。 我希望 CB MOSFET 体二极管能够支持这个小电流、但我发现 TI 可能尚未测试这个特性、因此它无法保证长期可靠性。

    感谢您宝贵的回复。

    此致、

    卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    我想您可能会在计算中出错、即通过体二极管的电流为[Vbus_bar - VF (body_diode)]/ 2 * RCB

    我还在尝试从您的仿真中理解:

     -为什么汇流条通道上有一个外部平衡 FET? 这可能不需要。

     -我注意到您同时启用 V4和 V5。 这是不需要的。 为了启用 U5、您只需要启用 V4/U2。

    回到您原来的问题、无论电流有多小、我们仍然不建议任何电流流经集成平衡 FET 的背体二极管。 您可以尝试此操作、但有自己的风险。

    此致、

    维克托。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在您的仿真电路上注意到的另一件事... C1、C3和 C12的用途是什么? 在我们的电路中、我们没有这些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor、

    你绝对是对的、我犯了一些错误。 我将尝试澄清:

    [引用 userid="81166" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031290/bq79616-q1-bus-bar-on-individual-vc-channel-upper-cb-pin-connected-to-bus-bar/3814838 #3814838"]我认为您可能会在计算中出错,即通过体二极管的电流为[Vbus_bar - VF (body_diode)]/2 * RCB[/quot]

    体二极管电流:它是正确的公式[Vbus_bar - VF (body_diode)]/ 2 * RCB、但关键点现在(对于我们)是对 Vbus_bar max 的估算 这将是 Rbus_bar*Ibatt_max,但如果汇流条未以强方式连接到总线(即多一个未拧紧的汇流条螺钉),则 Rbus_bar 可能会非常高。 但估计由我们决定。 感谢您的更正。

    [引用 userid="81166" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031290/bq79616-q1-bus-bar-on-individual-vc-channel-upper-cb-pin-connected-to-bus-bar/3814838 #3814838"] -为什么汇流条通道上有外部平衡 FET? 这可能不需要。

    外部平衡 FET o 汇流条通道:我们的想法是设计一个独特的 BMS 从板(仅一个 P/N)、该板能够处理所有类型的电池模块(例如、16节串联、具有独特的汇流条、15节串联、15节串联、14节串联、3节母线等)。 因此、存在扩展平衡 FET、但在某些情况下、我们将使用某些通道作为汇流条感应通道。 移除某些通道的外部 MOSFET 电路意味着具有不同的 BMS 从板 P/N 这对我们公司来说是很难处理的。

    [引用 userid="81166" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031290/bq79616-q1-bus-bar-on-individual-vc-channel-upper-cb-pin-connected-to-bus-bar/3814838 #3814838"] -我注意到您同时启用 V4和 V5。 这是不需要的。 要启用 U5、您只需启用 V4/U2。[/QUERP]

    电池平衡处理(使用汇流条):是的、您是对的。 这可能是因为我复制了 SLVAE87–2019年2月文档图5-9中的电路、其中 CB 通道与电池/母线断开、需要激活2个相邻通道。

    [引用 userid="81166" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031290/bq79616-q1-bus-bar-on-individual-vc-channel-upper-cb-pin-connected-to-bus-bar/3814842 #3814842"]C1、C3和 C12的用途是什么? 在我们的电路中、我们没有这些。[/quot]

    C1、C3、C12:完全正确。 在复制电路期间出现另一个错误、在此处张贴该图... 我很抱歉造成了混乱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viktor、

    除了 CB MOSFET 的背体二极管 Vf_max=0.3V 之外、还有其他信息吗?

    例如、如果(VF)在不同温度下有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    否、我们没有这些、因为我们不建议任何电流流经背体二极管。

    此致、

    维克托。