尊敬的先生:
我发现有一个符合我们要求的参考电路。 它是反激式电路、输出+15V/1A、-15V/1A。 但 很难获得变压器(RL-2582)。 您是否有任何其他变压器替代产品 RL-2582。 这对我们来说是紧迫的。
除了变压器、我希望得到它的设计参数和公式。
提前感谢。
Jim Yin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
非常感谢 Brigitte。 它非常适合您的帮助。 请查看随附的原理图。
相关网站: 15V 1A 双路输出反激式直流/直流转换器- Electronics-Lab.com
.e2e.ti.com/.../SCHEMATIC_2D00_7.pdf
此致
Jim Yin
您好、Jim、
此原理图中需要注意的几个事项:
1) 1)应从 VOP1感测输出。 原理图上没有清晰标记。
2) 2)需要在工作台上检查补偿网络
3) 3)在陶瓷电容器旁为输入和输出大容量电容器添加空间。 在负载瞬态条件下增加大容量电容器。
4)原理图上似乎没有正确标记反激式变压器、但对于正电源轨、点符号应最靠近 GND;对于负电源轨、点符号最接近二极管阴极。 请仔细检查电感器以确保其正确。 有关反激式变压器极性的参考、请参阅 LM2587数据表的图26。
谢谢、
Richard