This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2587:具有双路输出(+15V/1A、-15V/1A)的 LM2587-ADJ 反激式电路

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2587
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027849/lm2587-lm2587-adj-flyback-circuit-with-dual-outputs-15v-1amp--15v-1amp

器件型号:LM2587

尊敬的先生:

我发现有一个符合我们要求的参考电路。 它是反激式电路、输出+15V/1A、-15V/1A。  但 很难获得变压器(RL-2582)。   您是否有任何其他变压器替代产品 RL-2582。  这对我们来说是紧迫的。

除了变压器、我希望得到它的设计参数和公式。

提前感谢。

Jim Yin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    RL-2582来自 Renco。 通常替换的类型可以是 Pulse PE-65302或 AIE 330-0203。

    BTW、您所指的是哪种参考设计?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Brigitte。 它非常适合您的帮助。 请查看随附的原理图。

    相关网站: 15V 1A 双路输出反激式直流/直流转换器- Electronics-Lab.com

    .e2e.ti.com/.../SCHEMATIC_2D00_7.pdf

    此致

    Jim Yin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    请帮助我验证该原理图和变压器。

    此致

    Jim Yin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢大家分享原理图。 我目前正在查看原理图、下周周二之前将向您回复。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    此原理图中需要注意的几个事项:

    1) 1)应从 VOP1感测输出。 原理图上没有清晰标记。  

    2) 2)需要在工作台上检查补偿网络

    3) 3)在陶瓷电容器旁为输入和输出大容量电容器添加空间。 在负载瞬态条件下增加大容量电容器。

    4)原理图上似乎没有正确标记反激式变压器、但对于正电源轨、点符号应最靠近 GND;对于负电源轨、点符号最接近二极管阴极。 请仔细检查电感器以确保其正确。 有关反激式变压器极性的参考、请参阅 LM2587数据表的图26。  

    谢谢、

    Richard