This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24061:无电池 LED STAT2闪烁

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031601/bq24061-no-battery-led-stat2-blink

器件型号:BQ24061

你(们)好

我 的客户正在使用 BQ24061。

无电池状态、LED 未关闭、因此在 Vout 和 GND 之间插入了2.2M 电阻、如电路中所示。

无电池状态、LED 熄灭。

但是、如视频所示、卸下电池将在 STAT2闪烁大约1到2秒后关闭。

e2e.ti.com/.../20210827_5F00_151512.mp4

当更改为2M 或更小时、电阻器是相同的。  (10K、100K、500K、1M)

我不想闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cho 您好、

    让我来看看、您可以在本周结束时听到这个消息。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    在我使用 EVM 进行的测试中、我只看到/PG LED 在无电池条件下保持亮起(OUT 和 GND 之间有1兆欧的情况)。 您可以尝试将10uF 替换为1uF、例如 EVM :www.ti.com/.../sluu235.pdf

    在本例中、哪个 LED 保持亮起? 您能否提供显示此行为的波形?

    从数据表中的表3中可以看出、启动期间 LED 的某些闪烁正常: OUT 引脚上的脉冲负载可能会导致 IC 在完成状态和充电状态之间循环(LED 闪烁)

    此致、

    Nick