This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:关于 APD 和 VDD 的 sone 问题...

Guru**** 2387870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031670/tps2373-sone-questions-about-the-apd-and-vdd

器件型号:TPS2373

尊敬的 Sirs:

有关客户电路图、请参阅随附的。

e2e.ti.com/.../TPS2373_2D00_4-ADP.docx

在客户测试辅助电源输入并发现问题时。

1。当 APD 输入高于1.65V 、 并且来自 DC27V~DC41V 的 VDD 输入为 VC_OUT 输出时。

如果 APD 输入低于1.65V 或浮动或0V、则 VDD 需要高于41VDC、然后 VC_OUT 开始输出电压。

这是否正常?

由于数据集中没有详细信息,APD 和 VDD 之间的关系是什么。  

作为功能块、它们之间没有任何直接的跟踪进行控制。

  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    1.是的、这是预期行为:  

    正常的 PoE 范围为42V-57V。  

    APD 是适配器电源检测引脚。 该引脚用于在适配器存在时使用、以指示使用了系统适配器并执行上面显示的许多功能。  

    VDD 是正输入电源轨。

    它们相互独立。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如客户测试所示、如果 VDD 为40V~75V (来自 PoE)、,VC_OUT 将正常输出。

    一旦 VDD 低于40V、TPS2373将尝试检查 APD 电压、以查看是否存在辅助电源。

    在此状态下、如果 APD 大于1.65V、则无论电压是多少、VC_OUT 都将输出辅助电源电压!

    这是我们对 TPS2373的理解、请帮助确认它是否正确?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、  

    是的、这是正确的行为。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师