尊敬的 Sirs:
有关客户电路图、请参阅随附的。
e2e.ti.com/.../TPS2373_2D00_4-ADP.docx
在客户测试辅助电源输入并发现问题时。
1。当 APD 输入高于1.65V 、 并且来自 DC27V~DC41V 的 VDD 输入为 VC_OUT 输出时。
如果 APD 输入低于1.65V 或浮动或0V、则 VDD 需要高于41VDC、然后 VC_OUT 开始输出电压。
这是否正常?
由于数据集中没有详细信息,APD 和 VDD 之间的关系是什么。
作为功能块、它们之间没有任何直接的跟踪进行控制。
谢谢。