主题中讨论的其他器件:LM3553、 TPS92200、 LM3405、 TPS61165
您好 TI:
我使用 LM3553、LED 的 VF 为3.3V、电流
对于输入为5V、我测量输出电压为5V。
如果我将输入电压更改为5.5V,输出仍然可以是5V?
LM3553是升压 LED 驱动器。
恐怕输出不能为5V。
或者输出电压将为5.5V
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI:
我使用 LM3553、LED 的 VF 为3.3V、电流
对于输入为5V、我测量输出电压为5V。
如果我将输入电压更改为5.5V,输出仍然可以是5V?
LM3553是升压 LED 驱动器。
恐怕输出不能为5V。
或者输出电压将为5.5V
此致
您好、Yucing:
我是个问题。
我可以应用模拟信号0~3.3来控制照明。
但我们很难应用 PWM 信号。
我们可能需要等待 TPS92200D1DDCR 库存吗?
Mouser 已向 TPS92200D1DDCR 申请订单。
发货日期为2022年9月14日。
因此、我们需要等待这个小芯片一年。
或者、您可以建议其他器件替换 TPS92200D1DDCR 吗?
我们只有一个 LED 可供驱动。
Vf 为3V 至8V。 电流低于350mA。
谢谢你
此致