This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3553SDEV:如果输入电压为5.5V、输出电压仍为5V?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3553, TPS92200, LM3405, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029309/lm3553sdev-if-the-input-voltage-is-5-5v-output-voltage-will-still-be-5v

器件型号:LM3553SDEV
主题中讨论的其他器件:LM3553TPS92200LM3405TPS61165

您好 TI:

我使用 LM3553、LED 的 VF 为3.3V、电流
对于输入为5V、我测量输出电压为5V。
如果我将输入电压更改为5.5V,输出仍然可以是5V?
LM3553是升压 LED 驱动器。
恐怕输出不能为5V。
或者输出电压将为5.5V

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    考虑到二极管的 Vf (~0.7V)和效率损失、如果 LM3553在电压模式下运行、它可能会变大、但我无法保证。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing:

    如果输入电压为5V、则电压将会旁路。

    因此输出电压为5V。

    输入低于5V 时、输出将升压至5V。

    输入高于5V 时、无法保证输出?

    此 描述是否正确?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 为什么不考虑降压 LED 驱动器? 例如 TPS92200。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing:

    对于新项目、我已更改为 TPS92200。

    但交货周期为50周。

    TI 库存中没有库存。

    DigiKey 慕斯在库存中为零。

    我正在考虑改用其他公司产品。

    今年我只需要1K。

    但实际上没有库存。

    设计是一回事、大规模生产是另一回事。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了!

    然后 、Lm3405可作为候选器件。 我发现该器件现已有货。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing:

    我知道 LM3405有很多库存。

    但我们的产品是光学器件。

    我只能更改 LED 的电流。

    我无法使用 PWM 关闭 LED。

    因此、我选择 TPS92200、使用模拟信号来更改 LED 的电流。

    但 LM3405只能接受 PWM 调光。

    LM3405 也许不适合这个项目。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对 PWM 调光有什么顾虑? 实际上、LM3405可借助外部电路实现模拟调光。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing:

    因为我们的项目具有 LED 和光电二极管。

    光传感器必须使 LED 同步。

    因此、我们需要 LED 在感应期间持续点亮。

    对于 LM3405、我在数据表中看不到外部模拟调光电路。

    请帮助我进行教学。

    我可以提供0~3.3V 模拟信号来控制亮度。

    我希望模拟调光电路易于使用。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、我可以帮助您了解如何配置它。 但仍有一些让我感到困惑的地方:我遇到过类似的应用、利用传感器信号来控制 LED 的打开或关闭、通常情况下、LED PWM 频率高于传感器信号频率、例如30Hz 就足够了。 它们不需要模拟调光。 您对此有何评论?

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing:

    我们的传感器信号采样频率约为每秒几个 K 样本。

    固件工程师不希望使用 PWM 进行编程。

    同步 频率有点高。

    这可能是一个难题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。 我稍后将向您介绍模拟调光方法。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我希望听到有关模拟调光方法的好消息。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 TPS61165数据表的第9.22节。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing:

    您是指 TPS61165数据表第18页的图16吗?

    我只在 FB 引脚上看到 PWM 信号。

    我仍然不理解 LM3405的模拟调光方法。

    您能帮您解释一下吗?

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 PWM 信号应用于 FB 引脚、然后输出电流将根据 PWM 占空比变化、这意味着输出电流 是连续的。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing:

    我是个问题。

    我可以应用模拟信号0~3.3来控制照明。

    但我们很难应用 PWM 信号。

    我们可能需要等待 TPS92200D1DDCR 库存吗?

    Mouser 已向 TPS92200D1DDCR 申请订单。

    发货日期为2022年9月14日。

    因此、我们需要等待这个小芯片一年。

    或者、您可以建议其他器件替换 TPS92200D1DDCR 吗?

    我们只有一个 LED 可供驱动。

    Vf 为3V 至8V。 电流低于350mA。

    谢谢你

    此致