This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035:当基于 LM5035的半桥电路启动时、输出电压会出现小尖峰

Guru**** 2826845 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5035, LM5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029176/lm5035-there-is-a-small-spike-in-output-voltage-when-the-half-bridge-circuit-based-on-lm5035-starts

器件型号:LM5035
主题中讨论的其他器件: LM5110
你好
我在 LM5035开发板上建模、并制作了5V 输出开关电源。
发现在启动负载时、输出电压具有较小的尖峰、如图所示
如上图所示、输出电压在正常启动前具有0.6V 的尖峰
从空载启动时、输出电压具有一个平台、如图所示、
LM5035发出一组 PWM 后、它会在正常发送波形之前停止一段时间。
我不知道启动时导致这种现象的原因是什么? 如何消除该尖峰?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否对 EVM 原理图进行了任何更改?  如果是、请发送原理图的 PDF。

    此外、为了了解发生了什么、我附上了 EVM 原理图的 PDF 并请求了六(6) 个不同的"示图"。

    e2e.ti.com/.../LM5035-SU-Troubleshooting.pdf

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pico 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pico 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pico 2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pico 5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pico 6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    感谢您拍摄"画面"。  非常好的文档!

    我想 在工作中有两个问题;

    1)  1)非常长的软启动时间。

    2) 2) 7.5V 电源轨正在凹陷。  当7.5V 降至~μ A (3.0V 典型值、3.5Vmax)以下时 、LM5110会检测 Vcc_UV 并停止开关。

    我希望您将软启动电容器(C35)从0.33uF 更改为小得多的值。  可能是0.033 μ F。

    此外、将7.5V 旁路电容器(C1、C22)从1uF 更改为2.2uF。

    最后、将 C2 (Q30集电极处的电容器)从0.1uF 更改为0.22uF。

    进行这些更改后、请重新拍摄 照片#6。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一件事是将 C36从0.33uF 更改为0.047uF、以便误差放大器(U3)的1.2V 基准电压上升得更快。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改电容参数后、输出电压尖峰会变大。 通过调试、我发现逐渐将软启动电容 C35从0.01uF 增加到0.33uF 可以逐渐将尖峰降低到0.2V、但无法完全消除。 增加次级电源电容器 C1 C22、无法完全消除7.5V 压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vout 尖峰更高、因为7.5Vdc 保持较长的高电平、 现在您可以获得正常的栅极驱动。  7.5Vdc 的最小值现在大约为5.5V 至6V。   健康的栅极驱动 是 一件好事。  如果我们看一下 U3引脚1、则会出现高达2V 的尖峰。  今天我将与其他人讨论如何消除该尖峰(可能增加 C36、C37和/或 R30)。

    顺便说一下、EVM 底部 的 丝印(白色)上应该有一个日期。  您的 EVM 的日期是2005、2007或2010年?

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在启动时测试了运算放大器 U3的同相输入端子和反相输入端子的波形、如上图所示。 我认为反相输入端子 U3引脚4的波形异常、但我不知道为什么会发生这种异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些都很有趣。

    我确信 误差放大器(U3) 会强制 U3-4向上。  请 也通过测量 U3-1进行确认。  在 Vo 上触发并设置'scope、以便我们可以看到7.5V 开始上升的时刻(可能为100us/DIV 或更低)。   此外、将 CH1设置为显示更多垂直分辨率、即0.1或0.2V/DIV。  将 CH2设置为100mV/DIV。  文档 U3-1、U3-4、U3-3和 U3-5以及7.5Vdc。

    我认为 U3、U4和 U5存在设置/启动问题。  仅当 V+(U3引脚5)高于2.5V 时、才保证 U3正常工作。  因此、我们希望 U3-5先上电、然后上电 U4、最后上电 U5。

    Eric