主题中讨论的其他器件: LM5110


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您是否对 EVM 原理图进行了任何更改? 如果是、请发送原理图的 PDF。
此外、为了了解发生了什么、我附上了 EVM 原理图的 PDF 并请求了六(6) 个不同的"示图"。
e2e.ti.com/.../LM5035-SU-Troubleshooting.pdf
此致、
Eric
您好、再说一次、
感谢您拍摄"画面"。 非常好的文档!
我想 在工作中有两个问题;
1) 1)非常长的软启动时间。
2) 2) 7.5V 电源轨正在凹陷。 当7.5V 降至~μ A (3.0V 典型值、3.5Vmax)以下时 、LM5110会检测 Vcc_UV 并停止开关。
我希望您将软启动电容器(C35)从0.33uF 更改为小得多的值。 可能是0.033 μ F。
此外、将7.5V 旁路电容器(C1、C22)从1uF 更改为2.2uF。
最后、将 C2 (Q30集电极处的电容器)从0.1uF 更改为0.22uF。
进行这些更改后、请重新拍摄 照片#6。
此致、
Eric
Vout 尖峰更高、因为7.5Vdc 保持较长的高电平、 现在您可以获得正常的栅极驱动。 7.5Vdc 的最小值现在大约为5.5V 至6V。 健康的栅极驱动 是 一件好事。 如果我们看一下 U3引脚1、则会出现高达2V 的尖峰。 今天我将与其他人讨论如何消除该尖峰(可能增加 C36、C37和/或 R30)。
顺便说一下、EVM 底部 的 丝印(白色)上应该有一个日期。 您的 EVM 的日期是2005、2007或2010年?
谢谢、
Eric
这些都很有趣。
我确信 误差放大器(U3) 会强制 U3-4向上。 请 也通过测量 U3-1进行确认。 在 Vo 上触发并设置'scope、以便我们可以看到7.5V 开始上升的时刻(可能为100us/DIV 或更低)。 此外、将 CH1设置为显示更多垂直分辨率、即0.1或0.2V/DIV。 将 CH2设置为100mV/DIV。 文档 U3-1、U3-4、U3-3和 U3-5以及7.5Vdc。
我认为 U3、U4和 U5存在设置/启动问题。 仅当 V+(U3引脚5)高于2.5V 时、才保证 U3正常工作。 因此、我们希望 U3-5先上电、然后上电 U4、最后上电 U5。
Eric