This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852SDWEVM-017:SiC MOSFET

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852SDWEVM-017, ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028515/iso5852sdwevm-017-sic-mosfet

器件型号:ISO5852SDWEVM-017
主题中讨论的其他器件: ISO5852S

您好!

你好。 我希望你们做得好。

我们的客户对 ISO5852SDWEVM-017感兴趣、并对此有疑问。 请参阅以下内容:

"我们想知道可以将什么 SIC MOSFET 模块连接到此 EV 板?
我们计划使用 ISO5852驱动器"

请帮帮我们。 感谢你的帮助。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、  

    这个问题有点开放式、遗憾的是无法给出直接答案。 但是、从技术上讲、ISO5852s 几乎可以与任何生产过的 SiC 模型一起使用、但条件是如此。 对于任何驱动器、都存在一些情况。

    在我看来、问题是"我们何时可以使用 ISO5852S 驱动特定的 SiCfet "、而不是"它可以驱动哪一个 SICEFETS "、这取决于系统设计和运行条件。  

    例如、如果 ISO5852S 的开关频率较低、或者它以静态方式打开、则具有非常大栅极电荷的非常"大型"IGBT/FET 可与 ISO5852S 搭配使用。 如果它需要快速切换、这就是通常使用 SiC 的原因、那么我们会根据器件热性能等进行限制。  

    ISO5852S 可与 SiC 搭配使用、但取决于多种因素、例如开关频率、环境温度等  

    基本上、从频率和环境温度来看、我们得到了驱动器可以驱动的 FET/IGBT 栅极电荷的"上限"。

    不可能列出驱动程序可以使用的每个 SiCFET。 相反、我们可以就如何操作向客户提供建议  

    1) 1)他们的功率水平是多少/他们需要驱动器维持多少电流?

    2) 2)满足此功率/电流规格的 SiC FET 的栅极电荷是多少?

    3) 估算驱动器结温 (数据表中显示了这种方法)。 这几乎与频率乘以栅极电荷成正比、因此我们可以看到这两个因素是超强的。  

    4) 4) ISO5852S 具有比其他驱动器更低的驱动电流、因此它无法像 UCC217xx 等具有10A 峰值驱动电流的器件那样硬开关栅极。  

    5) 5)从第4点开始、较低的驱动电流限制了 FET 导通的速度。 较慢的导通时间会导致较高的开关损耗。 在某些情况下、使用低功耗驱动器可能会限制系统效率。 这也取决于它们的应用/用例。 如果导通时间可接受、则为 ISO5852S

    此外、我们能否告诉客户、我们有适用于 TI 的 PSPICE 和一个可随时使用某些 SiCfet 模型对其进行测试的预构建测试台? 我认为这可能有助于他们开始使用不同模块来验证器件的实际质量。  

    如果他们查看的是 ISO5852S、也可以考虑 UCC217xx 系列。  

    请与他们分享我们在这两个相关系列之间的比较表:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011093/faq-ucc21710-what-are-the-differences-between-ucc217xx-and-iso5x5x/3736299?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=difference%20ucc217xx#3736299

    请告诉我这是否有帮助。 如有任何其他问题、请告诉我

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、  

    在 引脚映射和信号兼容性方面、我们想了解哪款 SIC MOSFET 适合此评估板(ISO5852)。 这将加快我们的评估过程。 无需花费大量时间采购 SIC MOSFET 模块。  请提供器件型号。  

    谢谢。  

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的目标是快速评估功率、栅极电流。  我们将使用您测试过的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO5852s EVM 未专门针对 SiC 进行评估、可能需要进行调整。 最好的选择是使用采用到 xx7封装的分立式 SiC FET、但同样、栅极电阻器和 DESAT 电路可能需要针对开关进行调整。  

    我不能在这里给出一个最好的特定器件型号、我的建议是查看 Wolfspeed 分立式 FET 选项、因为将此板调整为与半桥模块配合使用可能会很麻烦。  

    最好

    Dimitri