This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035:基于 LM5035的半桥电源的输出电压纹波很乱、斜坡引脚的电压会振荡。

Guru**** 2517630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031668/lm5035-the-output-voltage-ripple-of-the-half-bridge-power-supply-based-on-lm5035-is-messy-and-the-voltage-of-the-ramp-pin-oscillates

器件型号:LM5035

你好。

我对 LM5035开发板建模并制作了100W 半桥电源。 我发现我制作的电源的输出电压纹波很凌乱、如下图所示

我发现 LM5035的斜坡引脚波形此时也会振荡、如下图所示。
我不知道为什么? 它是否与布局的布局有关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您更改了布局、则可能部分原因是布局更改、因此反馈环路也需要进行调整。 因此、您需要测试波特图并确定增益裕度和相位裕度是否仍然稳定。

    如果您还更改了一些组件值、则还需要测试波特图、以确保反馈环路稳定。