This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:REG1无行为

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030609/bq76942-reg1-not-behaving

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

大家好、

我想我的板通过 SPI 与 EV2400通信。  使用 Battery Management Studio、我可以看到电池电压、电池组电压、内部温度和 TS1温度。  

我正在使用 BQ764204芯片、根据数据表、应该启用 REG1、但根据 REG12寄存器、应该不启用 REG1。 该芯片的 REG12_Config = 00。

REG1引脚上的电压为5.45V。 Regin = 5.593V 且 BREG = 6.19V 时的电压。

我尝试设置 REG12_Config = 0x0d 和 REG0_Config = 0x01、但 REG1输出不会从5.45V 变化。

当我查看 BM Studio 中的寄存器时、DeepSleep 寄存器= 0、我认为这意味着芯片处于深度睡眠状态。

DeepSleep 是否使芯片不会改变 REG1输出?  如果是、如何将其唤醒?

谢谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我不认为您的器件处于深度睡眠模式。 如果器件处于深度睡眠模式、则该控制状态寄存器将以红色显示(深度睡眠= 1)。

    您是否在"Data Memory"屏幕上更改 REG12 Config 寄存器? 您能否在"Data Memory"屏幕上显示寄存器读数的屏幕截图?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    下面是 REG12配置的"Data Memory"屏幕:

    希望这是可读的。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Richard。 您能否共享完整的 BQStudio 窗口? 我只想确认 BQStudio 版本、EV2400固件版本等

    您的寄存器设置对于将 REG1设置为3.3V 看起来是正确的、因此其他问题必须是错误的。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是全屏捕获:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Richard。 您可能需要将 BQStudio 更新到最新版本。 我认为该器件系列的最新 bqz 文件直到 v1.3.102才添加。 或者、您只需复制这些附加到 C:\ti\BatteryManagementStudio\config\目录中的文件、然后从目录中删除旧版本。 您能否尝试一下、让我知道这是否有用? (重新启动 BQStudio 并重置 IC、以查看是否可以更改 REG1电压)。

    e2e.ti.com/.../Monitor_5F00_7694_5F00_0_5F00_36_2D00_bq76942.bqze2e.ti.com/.../2728.Monitor_5F00_7695_5F00_0_5F00_36_2D00_bq76952.bqz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    它似乎没有帮助。  REG1仍然= 5.63V。 以下是我按照您的建议替换文件后的寄存器视图:

    这是否有帮助?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    谢谢、这可确认您正在与器件正确通信。 您无法更改 REG1、这真的很奇怪。 您是否能够打开 REG2并设置电压? 这是在 EVM 上还是在不同的硬件上?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我继续下载 BQStudio-Test 版本、看起来它正在正确读取 REG 寄存器。  我可以打开 REG2、电压= 3.4V。  REG1仍然= 5.63V、这对我来说是毫无意义的。  它必须是我的板中的某个东西。  我的板不是 EVM、而是我们设计的 EVM。

    您能查看我们的原理图吗?  它可以是我连接到 I2C 线路的上拉电阻吗? SPI 线路是否需要上拉电阻? 我在任何 BQ76942页面上都找不到良好的 SPI 示例。

    e2e.ti.com/.../BQ7694204_5F00_BMS_5F00_schematic.pdf

    再次感谢、

    Richard

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 SPI 的上拉电阻器应该被移除、因为它们不是必需的。 不过,我不知道这会如何导致你观察到的情况。 来自 MCU 的 SPI 信号可能会将 REG1拉至更高的电压?  

    或者、您是否可以测量 Regin 引脚? 该电压应约为5.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了上拉电阻器、但随后无法与电路板通信。 在我将它们移除后、REG1变为0V。 我将它们放回、现在 REG1为5.63V。 Regin 保持= 5.5V。  

    您能给我指出一个合适的 SPI 原理图吗?  我一定会在那里做错事。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    EVM 用户指南提供了与板载 MCU 的 SPI 连接。 您可以将其用作参考。  

    我确实注意到了原理图接地中的一些内容。 在我们的参考原理图中、电池负极连接到 GND、而感应电阻器的另一侧连接到 PACK-。 SPI 使用 PACK-作为其接地基准。 但在原理图上、您将 GND 连接到感应电阻器的 PACK-侧。 我不确定这是否会导致问题。 我还注意到以下几点:

    - VC1输入电容(C1)应连接至 GND 而不是 VC0。 VC0还应该有一个连接到 GND 的电容器。

    - VC10的电池输入电阻缺失

    在您提到的另一篇文章中、REG1关闭时出现问题、但我想您发现它可能与 R38值有关? 如果是这种情况、则在 IC 损坏时更换 IC 也可能是不错的选择。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您抓住我的错误。  我知道我需要在 VC0至 GND 之间添加一个电容器、但如果我将 C1更改为连接至 GND、R17会发生什么情况?  它应该只连接到 VC0吗?

    我是否仍然需要 C15和 C16?

    我将构建另一个板并尝试修复 GND 问题。  这可能会对事情有所帮助。  对于此电路板、除非我将 TS1设置为使用180K 上拉和180K 温度模型、否则我无法使其工作。  这是一个10K 欧姆 NTC 热敏电阻、因此它应使用10K 设置。  当我将其设置为-273度 C 时、 它适用于180K 设置。 我简直无法休息。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    R17应连接到 VC0。 TI 参考设计可能会对您有所帮助、网址为 :https://www.ti.com/lit/df/tidm788/tidm788.pdf

    您不需要 C15和 C16。

    如果您使用10K NTC、TS1应使用18k 温度模型。 产品文件夹中有一个电子表格、用于计算特定热敏电阻的温度系数。 但是、如果您读取的是-273 C、这似乎表示您的热敏电阻短路。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    热敏电阻。  我不认为它是短路的、因为如果我使用180K 设置、它可以正常工作。  它显示了大约24摄氏度的180K 设置、但如果我切换到18K 设置、则显示为-273。  TS3热敏电阻也会发生同样的情况。 它适用于180K 而不是18K 设置。  奇怪。  看起来希望读取-273、因为它们是 NTC、所以必须打开。  也许我在这个芯片上坏了一些东西、所以我将构建另一个芯片、让我们看看会发生什么。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我已经构建了另一个电路板、看起来它的工作效果可能会更好。  我仍然遇到一些热敏电阻问题。 TS1设置为 FET 温度保护。 以下是设置:

    TS3设置为测量电池温度:

    但主屏幕显示错误、FET 温度仍为-273C:

    警报启用高压线路上会显示警报、但上面的任何线路中都不会显示警报。  是否有可保持放电关闭的东西?  我无法使其以0.5A 的电流放电。  它是否与-273C FET 温度相关?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我很高兴此板能更好地工作。 希望这意味着您的 REG1按预期工作?

    我认为您的 TS1引脚配置和 TS3引脚配置设置不正确。 这是因为您可能会混合 PIN_FXN 位和 OPT 位。 它应该如下所示:

    对于 FET 温度、TS1 Config = 0x0F  

    电池温度的 TS3 Config = 0x07

    FET 状态似乎是不相关的。 "Registers"屏幕显示 DSG FET 已启用、因此 DSG 引脚应在电路板上驱动高电平。 由于器件处于睡眠模式、CHG FET 被禁用。 如果您要启用 CHG FET、那么可以在"Commands"窗口中单击"LEEP_DISABLE"命令、也可以在 FET 选项寄存器中将 SLEEPCHG 位设置为"1"。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    很抱歉给我带来了痛苦、但我如何让芯片"正常"运行? 由于警报启用高电平(0xF800)设置了多个标志、因此看起来存在永久性错误。  是否有办法清除它们或防止这种情况发生?

    再次感谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    警报启用只是您想要在警报引脚上显示的事件的设置。 该寄存器未指示出任何错误。 您的警报状态寄存器(以及您的安全状态、安全警报、PF 状态、PF 警报寄存器)不会显示触发任何保护。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您使用警报启用标志将我设置为直线。  我真的开始担心。

    如何使其放电?  我是在 PACK+上施加负载还是需要手动设置 DSGTEST 标志?

    再次感谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的寄存器读数、您的 DSG FET 看起来应该被启用。 如果您在 PACK+/ PACK-上施加负载、您应该能够看到放电电流。 您的 DSG 引脚是否处于高电平(等于 CP 引脚电压)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    DSG 电压仅为1.23V。 如果我将 DSGTEST 位设置为高电平、我会使芯片以0.35A 的电流放电、这对于负载电阻而言是合适的。  当我设置 DSGTEST 位时、DSG 电压为33.23V。

    如果我复位 DSGTEST 位、电流将降至零。  电池组电压为23V。

    这是否有帮助?

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您似乎没有启用 FET、因此您处于 FET 测试模式。 如果您发送 FET_ENABLE()命令,它将切换状态寄存器中的 FET_EN 位。 然后、DSG FET 将自动开启、除非触发保护。

    如果 FET_EN = 0、则您处于 FET 测试模式、因此 FET 测试命令将切换 FET。 但是、这仅适用于测试硬件、而不适用于应用中的正常运行。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您解决了这个问题。  感谢您的帮助。  有如此多的设置、以至于这一个被人所接受。

    是否有文档显示正在设置"正常"电池管理系统?  或所需设置与可选设置的列表?

    再次感谢。

    Richard