This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:无法充电

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031254/bq24715-cannot-charging

器件型号:BQ24715

您好、先生、

我们客户使用 BQ24715进行电池充电 IC 的新笔记本电脑项目 ,发现在 测试期间,ChargeOption()寄存器的 bit 0将自动设置为1。 具体的性能是、填充在 EC 中的 ChargeOption 值为0x615E 或0x015E、读取的值为0x615F 或0x015F、因此不会充电。

BQ24715被单独连接至一个 I2C 总线、此总线可免除其它 I2C 器件对它造成干扰。 主控件中的 I2C 读取和写入设置如下:

1) 1)写入参数。

ChargeOption:      0x615E
ChargeCurrent:      0x09C4
InputCurrent:       0x0D5C
MaxChargeVoltage:   0x32FA
MinSystemVoltage:   0x2328

写入 chargerOption 寄存器的波形。

2) 2)读取参数。

ChargeOption:      0x615F
ChargeCurrent:      0x09C1
InputCurrent:       0x0D41
MaxChargeVoltage:   0x32F1
MinSystemVoltage:   0x2301

 读取 chargerOption 寄存器的波形。

您能帮助分析  此问题的原因吗?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

      本质上、客户正在将0写入 ChargeOPTION [0]以启用充电、但读取 ChargeOPTION [0]= 1表示禁用充电? 从客户对 ChargeOption 寄存器的读取/写入中、看起来他们正在启用看门狗寄存器。  如果充电器在175秒内没有接收到一个写入 ChargeVoltage()或者写入 ChargeCurrent ()命令(可通过 ChargeOption()命令调节)、bq24715包含一个看门狗定时器来终止充电。 如果发生看门狗超时、所有寄存器值保持不变、但充电暂停。 必须重新发送写入 ChargeVoltage()或写入 ChargeCurrent()命令以复位看门狗计时器并恢复充电。  

    将00写入 ChargeOption[14:13]以禁用看门狗计时器。