美好的一天!
对于新项目、我决定使用 BQ7791502。 实际上、我重复了调试套件的方案。

为了模拟电池、我连接了四个200欧姆电阻器。 5kΩ Ω 电阻用作负载。 来自线路 C0和 C4上外部电源的 I SUPPLY 电压。 我已检查过压和欠压模式。 一切正常。 在检查负载的短路模式时、我发现电路有一个奇怪的行为。 我在干什么。 外部电源设为14伏。 为了不烧断功率晶体管、我在电源上设置了1A 的电流限制。 我关闭输出(PACK +和 PACK-)。 自然、源极的电压会降低、并进入电流限制。 此时 、BQ7791502的 VDD 引脚处仍保持3.5伏的电压(工作范围从3伏开始)。 在这种情况下、保护不起作用、功率晶体管被加热。 DSG 和 CHG 输出端的信号波形非常相似(蓝线)。 黄色线是 PACK +和 PACK-输出端的电压。 电压是相对于 C0线路测量的。

但是、如果您等待、则在大约1.2秒后触发保护。 我尝试更改电源的电流限制值、但在保护响应时间方面没有任何变化。 在这种情况下、PACK+和 PACK-输出端的电压消失。 如果连接电池而不是有限的电源、那么晶体管肯定会烧毁。 我出了什么问题? 您可以进行哪些实验来了解具体情况?
我真的希望你能提供帮助