This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:"短路放电"模式中的奇怪行为

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031270/bq77915-strange-behavior-in-the-short-circuit-discharge-mode

器件型号:BQ77915

美好的一天!
对于新项目、我决定使用 BQ7791502。 实际上、我重复了调试套件的方案。

为了模拟电池、我连接了四个200欧姆电阻器。 5kΩ Ω 电阻用作负载。 来自线路 C0和 C4上外部电源的 I SUPPLY 电压。 我已检查过压和欠压模式。 一切正常。 在检查负载的短路模式时、我发现电路有一个奇怪的行为。 我在干什么。 外部电源设为14伏。 为了不烧断功率晶体管、我在电源上设置了1A 的电流限制。 我关闭输出(PACK +和 PACK-)。 自然、源极的电压会降低、并进入电流限制。 此时 、BQ7791502的 VDD 引脚处仍保持3.5伏的电压(工作范围从3伏开始)。 在这种情况下、保护不起作用、功率晶体管被加热。 DSG 和 CHG 输出端的信号波形非常相似(蓝线)。 黄色线是 PACK +和 PACK-输出端的电压。 电压是相对于 C0线路测量的。

但是、如果您等待、则在大约1.2秒后触发保护。 我尝试更改电源的电流限制值、但在保护响应时间方面没有任何变化。 在这种情况下、PACK+和 PACK-输出端的电压消失。 如果连接电池而不是有限的电源、那么晶体管肯定会烧毁。 我出了什么问题? 您可以进行哪些实验来了解具体情况?
我真的希望你能提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    您似乎表示部件保持唤醒状态、因为 VDD 必须高于  

    使用电源通常很难测试短路、因为电源不能与电池的行为重复。  电源将具有一些输出电容和电压、电流有时是功率调节环路。  根据电源设计、电压调节和电流调节之间的转换可能相当奇怪。  

    BQ7791502具有120mV SCD 阈值、您的感应电阻器 R22显示为10m Ω、因此您需要大约960us 的12A 标称电阻来触发 SCD。

    当您通过短路电阻(包括感应电阻器、FET RDSON、电路板和导线电阻)对电源滤波器电容器放电时、您将获得电压的指数衰减、然后1A 的电流限制应会接管。  如果电源具有足够大的输出电容、使电流(感应电阻器电压)在0.96ms 内保持高于阈值、则 SCD 应跳闸。  否则、SCD 延迟将重置、器件将继续检查其他故障。  受限电源上的低电压将被视为 UV、请注意阈值为2900mV、延迟为1s。  因此、您看到的保护事件可能为 uV、1s 设置的延迟容差高达1.5s  

       

    短路响应可以有2个响应、一个是电源或电池提供电流以超过阈值而电压不会显著变化、另一个是电压下降到接近0、受电池电流和电池、电路板和互连(包括短路)的电阻限制。  

    稳定的电压响应更易于使用电源进行测试。 如果您的电源可以提供大约15A 的电流、您可能希望尝试在更高的电流限制下使用 SCD。   请记住、该器件具有20%的电流阈值精度、您的感应电阻器也会有一些容差。  检查具有大约9A 电流限制的 OCD1时、应在180ms 延迟时响应。  如果电源在短时间内无法提供电源、您可能能够使用连接在 PACK-上的另一个电源来强制电流通过 FET 和感测电阻、而另一个电源则提供电池电压。  

    您可以在电源输出端添加一个大电容、并在电路板上添加一个小电阻、以便电容器(受电源电流限制的帮助)能够在 SCD 延迟时间内将电流保持在阈值以上。  

    它们 与电池不同、但在连接电池以进行真正短接之前、应对开关功能充满信心。  对于电池的初始短路测试、您可能会考虑通过保险丝短路、这样、如果 FET 不关闭、保险丝会在损坏电路板之前打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美好的一天!
    非常感谢您的帮助! 你是对的。 我将保护板连接到电池并缓慢增加负载。 一切正常。 以及过流保护和短路保护。 再次感谢!