This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61280A:适用于 TPS6128xA/D 的 QFN/DFN 封装

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031203/tps61280a-qfn-dfn-package-for-tps6128xa-d

器件型号:TPS61280A
主题中讨论的其他器件:TPS61281ATPS61022

器件 TPS6128[0-1-2][A-D]非常好且有趣、因为如果 VIN > 3.3V、它处于旁路模式。 但0.4mm BGA 封装不是最佳封装、 对于 PCBA 而言可能很困难。 是否有办法 获取此器件的 QFN/DFN 封装? 或者、在组件顶部是否有包含电感器的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您联系 TI、感谢您的咨询。 遗憾的是、我们没有为该器件构建 QFN 或 DFN 封装的计划。 我们在这里没有开发模块集成电感器的计划。

    您想告诉我您的要求是什么? 输入电压、输出电压、输出电流以及您希望使用哪种功能? 我知道您需要具有旁路功能且采用 QFN 封装 的器件、但我仍然需要您的输入以进行更具体的选择。 谢谢!  

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    严格要求:

    -无 BGA 封装。 QFN、DFN。

    -输入电压范围为2.8V 至5V。

    - VOUT = 3.3V。

    -建议 用于 TPS61281A 的小高度无源电感器。

    名单:

    -无需 FB 分压器。  仅需4个器件:芯片、电感器、 一个电容器 VIN、一个电容器 VOUT、如  TPS61281A 中所示。

    -如果 VIN > 3.3V、则旁路

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    TPS610994如何?  TPS610994_Datasheet

    您是否指定了负载电流要求?  

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我忘记了另一个严格要求:2.5A~3A... 很遗憾、该部件不符合此要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    集成电阻器是否是强制性要求? 我认为 TPS61022是一个不错的选择。 它可以满足您的所有要求、最好是集成电阻器。 我无法在满足所有其他需求的同时使用集成了 FB 电阻器的器件。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将研究该部分。