主题中讨论的其他器件:TPS61281A、 TPS61022
器件 TPS6128[0-1-2][A-D]非常好且有趣、因为如果 VIN > 3.3V、它处于旁路模式。 但0.4mm BGA 封装不是最佳封装、 对于 PCBA 而言可能很困难。 是否有办法 获取此器件的 QFN/DFN 封装? 或者、在组件顶部是否有包含电感器的器件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您联系 TI、感谢您的咨询。 遗憾的是、我们没有为该器件构建 QFN 或 DFN 封装的计划。 我们在这里没有开发模块集成电感器的计划。
您想告诉我您的要求是什么? 输入电压、输出电压、输出电流以及您希望使用哪种功能? 我知道您需要具有旁路功能且采用 QFN 封装 的器件、但我仍然需要您的输入以进行更具体的选择。 谢谢!
-文豪
TPS610994如何? TPS610994_Datasheet
您是否指定了负载电流要求?
-文豪
您好 、GregoireGentil、
集成电阻器是否是强制性要求? 我认为 TPS61022是一个不错的选择。 它可以满足您的所有要求、最好是集成电阻器。 我无法在满足所有其他需求的同时使用集成了 FB 电阻器的器件。 谢谢!
-文豪