Other Parts Discussed in Thread: TPS23525, TPS24741, TPS2456
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23525 主题中讨论的其他器件: TPS24741、 TPS2456
大家好、
我正在寻找双 ORing 控制器。 它将用于输出电压为12V 的全桥直流/直流转换器的两个输出节点。
但 TI 的 ORing 产品系列中似乎没有双 ORing。 相反、我发现了 TPS23525、这是一款集成了双 ORing 的热插拔 IC。 但它只能处理负电压。 TI 是否还具有与 TPS23525类似但具有正电压输入的其他 IC?
谢谢、