This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23525:正输入电压的等效器件。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23525, TPS24741, TPS2456

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031351/tps23525-equivalent-part-for-positive-input-voltage

器件型号:TPS23525
主题中讨论的其他器件: TPS24741TPS2456

大家好、  

我正在寻找双 ORing 控制器。 它将用于输出电压为12V 的全桥直流/直流转换器的两个输出节点。

但 TI 的 ORing 产品系列中似乎没有双 ORing。 相反、我发现了 TPS23525、这是一款集成了双 ORing 的热插拔 IC。  但它只能处理负电压。  TI 是否还具有与  TPS23525类似但具有正电压输入的其他 IC?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    感谢您与我们联系。 我是否可以知道该解决方案需要支持多少负载电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    最大负载电流约为33A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    感谢您的反馈。 请参阅 TPS2474x 并告知我们您的反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    看起来 TPS24741 (客户想要自动重试)集成了一个 ORing、客户必须使用两个 TPS24741。 他们需要像 TPS23525这样的双 ORing。 TI 没有双 ORing 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    感谢您分享反馈。 请参阅 TPS2456并告知我们您的意见。