This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:TPS63020中的 PS/SYNC

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031460/tps63020-ps-sync-in-tps63020

器件型号:TPS63020

你(们)好

这里是我设计的一个原理图。

我打开了这个 原理图变体、它在没有电流从 VOUT 流向 VIN 的情况下工作、并且工作正常。 之后、我想 通过将 PS/SYNC 设置为 VBAT 来关闭"省电模式"。 我将 Lionn`t 更改为可调电源、打开电源、将 EN 设置为高电平、然后 VBAT 上的电压增加到6.8V、我不明白原因。
因此、问题如下:
1) 1)我能否按上述方式连接和使用原理图、或者这种连接是否有意外反应?
2) 2)将 PS/SYNC 引脚设置为高电平是导致 VBAT 电压升高的原因是什么?

P.S.峰值输出电流为2.2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yurri、

    你好。  

    1) 1)如果要禁用省电模式,请确保使用 PSU 时 EN 将被下拉。 否则、电池将由电感器的负电流充电。 进行测试。

    2) 2)当禁用省电模式且输出电压大于设置值1时、电感器将为负、该电流将为电池充电。

    此致

    TAO