请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63020 你(们)好
这里是我设计的一个原理图。 
我打开了这个 原理图变体、它在没有电流从 VOUT 流向 VIN 的情况下工作、并且工作正常。 之后、我想 通过将 PS/SYNC 设置为 VBAT 来关闭"省电模式"。 我将 Lionn`t 更改为可调电源、打开电源、将 EN 设置为高电平、然后 VBAT 上的电压增加到6.8V、我不明白原因。
因此、问题如下:
1) 1)我能否按上述方式连接和使用原理图、或者这种连接是否有意外反应?
2) 2)将 PS/SYNC 引脚设置为高电平是导致 VBAT 电压升高的原因是什么?
P.S.峰值输出电流为2.2A