This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22677:能够#39;t 在 Webench 中仿真器件

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030213/lm22677-can-t-simulate-the-device-in-webench

器件型号:LM22677

大家好、

我们的客户尝试 使用以下规格在 Webench 中模拟 LM22677 (ADJ)、但仿真结果报告了无法创建设计的错误。 但是、使用评估模块的规格可以正常工作。 错误的原因可能是什么?

输入= 20V ~ 27V、输出= 12V、Iout = 5A

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    这应由热导致、 因为输出功率为60W。 您可以从3A 负载启动它。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回答。 这是否意味着我们无法在 5A 负载下以 Webench 方式对 LM22677 (ADJ)进行仿真? 我们的客户希望使用仿真来确定5A 负载下的组件值。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    最大负载电流似乎限制为4A。

    客户应使用实际 Ta 进行仿真、可能是60C 或80C、然后检查 Tj=125C 时的最大负载电流。   

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢你的帮助。

    此致、

    Danilo