请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM22677 大家好、
我们的客户尝试 使用以下规格在 Webench 中模拟 LM22677 (ADJ)、但仿真结果报告了无法创建设计的错误。 但是、使用评估模块的规格可以正常工作。 错误的原因可能是什么?
输入= 20V ~ 27V、输出= 12V、Iout = 5A

此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.