请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC5350 尊敬的专家:
美好的一天!
我们的客户使用 UCC5350MC 作为栅极驱动器,原理图如下:
、
现在,没有负载的 MOSFET,引脚1没有电源,客户测试引脚3和引脚4之间的信号波
1。 R16 更改为2Ω Ω,其它组件不变。

2. R16=m Ω.R19=m Ω,2Ω 5Ω D19短接。 其他组件

对于没有负载的 MOSFET、 客户 觉得这个驱动波形不是很好、希望 TI 技术团队能给我们一些优化波形的建议、谢谢!
BR、
Leon.Liu