This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:UCC5350M 驱动信号

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031135/ucc5350-ucc5350m-drive-signal

器件型号:UCC5350

尊敬的专家:

美好的一天!

我们的客户使用 UCC5350MC 作为栅极驱动器,原理图如下:

现在,没有负载的 MOSFET,引脚1没有电源,客户测试引脚3和引脚4之间的信号波  

1。 R16 更改为2Ω Ω,其它组件不变。

2. R16=m Ω.R19=m Ω,2Ω 5Ω D19短接。 其他组件

对于没有负载的 MOSFET、 客户 觉得这个驱动波形不是很好、希望 TI 技术团队能给我们一些优化波形的建议、谢谢!

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    我看不出原理图、很模糊。

    您是否说客户没有为 VCC1的引脚1供电? 这显然不是一种有效的工作模式,因此我不能对输出波形进行实际评论。 如果它们为 VCC1供电、则输出应正常。

    此致、

    Don