尊敬的支持团队:
我对下面数据表第29页中的图10-25有一些疑问。
请提供支持吗?
问题1. D2上的85V 整流器二极管有什么作用?
问题2. 电压由分压电阻器直接从输入侧检测到 OV 端子、而无需使用 VSNS 和 SW。
为什么不使用 SW? 为了避免电压延迟、VSNS 是否通过10k Ω 连接到 CVS? 还有其他原因吗?
问题3. CCAP 的作用是什么?
问题4. D3和 D4组合的原因是什么? 如果您输入 D3、它是否必须与 D4双向?
这种组合有哪些好处?
此致、
Takahashi Hirokazu