This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:图10-25中的200V 未抑制负载突降保护应用

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029524/lm7480-q1-200-v-unsuppressed-load-dump-protection-application-in-figure-10-25

器件型号:LM7480-Q1

尊敬的支持团队:

我对下面数据表第29页中的图10-25有一些疑问。

请提供支持吗?

问题1. D2上的85V 整流器二极管有什么作用?

问题2. 电压由分压电阻器直接从输入侧检测到 OV 端子、而无需使用 VSNS 和 SW。

    为什么不使用 SW? 为了避免电压延迟、VSNS 是否通过10k Ω 连接到 CVS?  还有其他原因吗?

问题3. CCAP 的作用是什么?

问题4. D3和 D4组合的原因是什么? 如果您输入 D3、它是否必须与 D4双向?

    这种组合有哪些好处?

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokaz-San、您好!  

    请查看我的以下评论、

    问题1. D2上的85V 整流器二极管有什么作用?

    ANS: D2的用途是从一个引脚向 VS 引脚提供电压。 与 VS 引脚串联的10千欧(用于限制流入齐纳二极管的电流)可限制电荷泵在启动条件下所需的电流。 因此、A 至 VS 的二极管可向 VS 引脚提供不间断电流。    此外、D2不能被移除 、并且直接将一个引脚短接至 VS 引脚。 这是因为这种连接会在 Q1 FET 上创建一条并联路径、从而抵消了负载断开 FET 的全部作用。  

    问题2. 电压由分压电阻器直接从输入侧检测到 OV 端子、而无需使用 VSNS 和 SW。

        为什么不使用 SW? 为了避免电压延迟、VSNS 是否通过10k Ω 连接到 CVS?  还有其他原因吗?

    ANS:VSNS、SW 引脚的额定电压仅高达70V。 在未抑制 的负载突降情况下、您无法将其直接连接到最大电压为200V 的输入端。 为了保护这些引脚、必须将它们连接到 VS 引脚、该引脚由齐纳钳位进行保护。 由于 VS 引脚上的 RC 网络、将 OV 引脚电阻梯连接到 VSNS、VS 将导致 OV 保护延迟。   

    问题3. CCAP 的作用是什么?

    答案:CCAP 是电荷泵电容器。 请参阅数据表的"9.3.1电荷泵"部分、了解更多信息。  

    问题4. D3和 D4组合的原因是什么? 如果您输入 D3、它是否必须与 D4双向?

        这种组合有哪些好处?

    ANS:请参阅数据表的"11.2 TVS 选择用于12V 电池系统"部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen-San

    感谢您的支持。

    请多教我一件事。

    您能告诉我图10-25中"Ca 1uF"的角色吗?

    此致、

    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokaz-San、您好!  

    A 引脚上的电容 用作去耦电容器。 如果 A 引脚上没有电容、  引脚上的噪声会导致 A 和 C 上的电压小于 V (AC_REV) 、从而导致 DGATE 关闭。