请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61500 您好!
我希望几个月前在 TPS61500上与 OVP 取得一些帮助。 此问题仍无法解决、该线程现已关闭。 有人可以帮助吗? 最初的调查是:
--
我发现 OVP 电压不正确。
我使用值1K1和10k 来实现12.4V 的输出过压限制。 我看到的电压大约为11.5V。 如果我测量 OVP 分压器的中点、我会看到1.14V、这超出了规格。 如果我将电阻增加到11k 和100k、这会提高-输出变为12.1V、中点1.19V、但仍低于标称设定点。
您能否就这种情况的发生提出建议? 为了提高抗噪性能、我更喜欢使用较小的电阻器值。
--
我想我在这个线程上的最后一个问题是电阻器精度是否足够好-我对所有电阻器使用1%。 这里还有什么可能出错的呢?
非常感谢