This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:OVP

Guru**** 2324870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030625/tps61500-ovp

器件型号:TPS61500

您好!  

我希望几个月前在 TPS61500上与 OVP 取得一些帮助。 此问题仍无法解决、该线程现已关闭。 有人可以帮助吗? 最初的调查是:

--

我发现 OVP 电压不正确。

我使用值1K1和10k 来实现12.4V 的输出过压限制。 我看到的电压大约为11.5V。 如果我测量 OVP 分压器的中点、我会看到1.14V、这超出了规格。 如果我将电阻增加到11k 和100k、这会提高-输出变为12.1V、中点1.19V、但仍低于标称设定点。

您能否就这种情况的发生提出建议? 为了提高抗噪性能、我更喜欢使用较小的电阻器值。  

--

我想我在这个线程上的最后一个问题是电阻器精度是否足够好-我对所有电阻器使用1%。 这里还有什么可能出错的呢?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 OVP 功能、我认为 抗噪并不 重要。

    当 IC 处于 CC 模式时、OVP 引脚上的电压应低于1.229V。  您是否 断开负载或将 FB 对地短路并进行测量?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享触发 OVP 时 VOUT 的波形。 谢谢!

    Robin