主题中讨论的其他器件: LM5107、 TPS92633
您好、Sirs、
我的客户正在寻找一款具有四个150mA 通道、I2C 控制和额定值为汽车级的 LED 驱动器。
他们发现 LP8864-Q1可以满足他们的要求、但其输入电压源为5V、他们希望将其用于1P4S LED (LED 规格:3.5V/80mA)。
他们的问题是 LP8864-Q1是否可以为此请求使用降压器件? 或任何建议、请提供建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sirs、
我的客户正在寻找一款具有四个150mA 通道、I2C 控制和额定值为汽车级的 LED 驱动器。
他们发现 LP8864-Q1可以满足他们的要求、但其输入电压源为5V、他们希望将其用于1P4S LED (LED 规格:3.5V/80mA)。
他们的问题是 LP8864-Q1是否可以为此请求使用降压器件? 或任何建议、请提供建议。
亨利
1P4S LED 是什么意思? 这意味着14V/80mA 输出吗? 如果是、单串 LED 驱动器是可以的。
此致、
小冈