This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8864-Q1:降压拓扑

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8864-Q1, LM5107, TPS92633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030014/lp8864-q1-buck-topology

器件型号:LP8864-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5107TPS92633

您好、Sirs、

我的客户正在寻找一款具有四个150mA 通道、I2C 控制和额定值为汽车级的 LED 驱动器。

他们发现 LP8864-Q1可以满足他们的要求、但其输入电压源为5V、他们希望将其用于1P4S LED (LED 规格:3.5V/80mA)。

他们的问题是 LP8864-Q1是否可以为此请求使用降压器件? 或任何建议、请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="453673" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030014/lp8864-q1-buck-topology ]t[/quot]

    亨利  

    1P4S LED 是什么意思? 这意味着14V/80mA 输出吗? 如果是、单串 LED 驱动器是可以的。  

    此致、  

    小冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    抱歉、我是 LED 驱动器问题的拼写错误。

    我是说每个通道的3.5V/80mA 输出、输入电压为5V、LP8864-Q1可以也可以不支持降压器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利  

    它可以在升压不起作用时支持此应用、LP8864 Vboost 将通过输入电压上拉至 Vin-VF (二极管)。 所有 OUTx 都将上拉至高于余量。  

    此致、  

    XG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我能否参阅此应用中 LM5107 D/S 上的哪一个原理图示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利  

    很抱歉、我对您的问题有点困惑。 也许您可以咨询栅极驱动器团队以了解 LM5107?  

    此致、  

    XG。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    很抱歉、该器件上的拼写错误、我是说我可以参考降压拓扑的 LP8864-Q1 D/S 上的哪个原理图示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利  

    LP8864-Q 不支持降压拓扑。 我建议您在此类应用中使用 TPS92633或 TPS9261X。 在 LED 驱动器中、您不需要降压即可实现5V 电压。