This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:VIN = 3.4 - 4.2V、Vout = 12V/0.75A (直流风扇)。 并联两个 CC 输出?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61500, TPS92390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030069/tps61500-vin-3-4---4-2v-vout-12v-0-75a-dc-fan-two-cc-outputs-in-parallel

器件型号:TPS61500
主题中讨论的其他器件: TPS92390

您好!

我的应用需要使用锂离子电池驱动两个并联的12V 直流离心风扇、它们位于距离驱动器 IC 600mm 的电缆末端。  每个风扇0.375A、因此总共0.75A。  我需要进行速度控制、因此我想使用 LED 驱动器可以进行模拟调光、这将降低从600mm 长的电缆发出 EMI 辐射的可能性。

1. 是否可以通过 LED 驱动器而不是 LED 灯串来驱动直流风扇?

2. TPS61500是否能够从3.5V 输入驱动12V/0.75A 负载?

我的"粗略"计算表明:

输出功率= 12V * 0.75A = 9W

假设效率为85%...

输入电流=(9W/3.5V)/0.85 = 3.03A 这看起来非常接近器件的开关限值?

最后、如果一个 TPS61500器件不够用、是否可以并联两个 TPS61500 CC 电路、将输出连接在一起并共用一个公共感应电阻器?

谢谢!

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先感谢您考虑使用 TPS61500!

    1.我不熟悉直流风扇。 众所周知、LED 驱动器是一款恒流稳压器、适用于任何需要恒流的负载。

    2.是的、您的计算是正确的。

    我们以前没有类似的应用、我无法保证。 您想给我一些时间进行深入探讨吗?

    我想您可以看看 TPS92390、它是一款4通道器件、每通道电流200mA。 您可以将这四个通道连接在一起、以获得高达800mA 的输出电流。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回复 Robin!   

    TPS92390没有出现在我的参数搜索中、但它看起来非常有趣。  外部开关 MOSFET 必须在低输入电压下允许更高的开关电流、这很有用。  

    此器件还提供很多保护特性。  电力线 FET 提供过流保护、我也希望实现过流保护。

    假设所有4个"OUT"通道都连接在一起、则可 通过 3.5V 输入实现800mA 的最大规格?

    请告诉我您对将两个 TPS61500器件连接在一起的看法、我将继续介绍 TPS92390器件。

    谢谢!

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS92390/1 (4 / 6通道)是我们的最新器件、我们相信它们可以为您的系统带来更多改进。 您是否想共享您的电子邮件地址以便我可以关注您的 TPS92390/1设计? 谢谢!

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 是否可以直接向您发送消息 以共享我的电子邮件地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将 接受  您的友谊请求。

    Robin