主题中讨论的其他器件: TPS92390
您好!
我的应用需要使用锂离子电池驱动两个并联的12V 直流离心风扇、它们位于距离驱动器 IC 600mm 的电缆末端。 每个风扇0.375A、因此总共0.75A。 我需要进行速度控制、因此我想使用 LED 驱动器可以进行模拟调光、这将降低从600mm 长的电缆发出 EMI 辐射的可能性。
1. 是否可以通过 LED 驱动器而不是 LED 灯串来驱动直流风扇?
2. TPS61500是否能够从3.5V 输入驱动12V/0.75A 负载?
我的"粗略"计算表明:
输出功率= 12V * 0.75A = 9W
假设效率为85%...
输入电流=(9W/3.5V)/0.85 = 3.03A 这看起来非常接近器件的开关限值?
最后、如果一个 TPS61500器件不够用、是否可以并联两个 TPS61500 CC 电路、将输出连接在一起并共用一个公共感应电阻器?
谢谢!
Robin