This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:VREG 上升波形

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028663/tps548a20-vreg-rising-waveform

器件型号:TPS548A20

黄色:VIN

绿色:VREG

这是上升波形、我对 VREG 波形有疑问。

为什么接近3V 的阶跃?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREG LDO 基于需要高于输出的栅极电压的 N 通道 MOSFET 导通元件。 为了生成此内部栅极电压、TPS548A20包含一个内部电荷泵、该电荷泵在 VREG 大约为3V 时启用。 当电荷泵被启用时、N 通道 MOSFET 被完全增强、并且 LDO 的输出以低压降跟踪 VIN、直到它达到其稳定电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。我希望您能告诉我更多信息。

    它是一个与上述 IC 不同的上升波形。

    VREG 的上升被延迟。 您能想到什么?

    当构成电荷泵的电容器被 EOS 破坏/泄漏时。 是否存在这种行为?

    黄色:VIN

    绿色:VREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    延迟量看起来非常长。 您能否分享原理图和/或告诉我您在 VREG 上具有多少电容/负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来不错。 是否有多个器件显示此行为或仅显示此器件?


    为了供您参考、我使用我们的 EVM 捕获了 VREG 波形的外观:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2已发生100 000起案件。

    交易公司分析结果为 EOS。

    但是、我不明白为什么会出现这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否执行 ABA 交换以查看问题是否出在 IC 或电路板上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我执行了换用、并且 IC 中存在原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 请告诉我交易公司在哪个引脚上确定 EOS 损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 GND-19引脚和19-20引脚曲线示踪剂的异常特性、因此判定为 EOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚19是 VDD、引脚20是 VREG、因此如果在任一引脚上出现 EOS、则可能会导致 VREG 运行故障。

    如果您想确定损坏块的确切位置、我们需要对器件执行物理故障分析。

    要提交客户退货请求、请访问  http://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html 查看我们的最新流程

    如果您直接从 TI 购买了该产品、则可以通过  https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp 创建退货请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您迄今提供的支持。 结论是,由于三分法,无法进行物理分析。 不会执行进一步的分析。 既然我们已经确认了您想要检查的内容、我们将完成更换。