请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28881你(们)好! I`m Eugenio Mercol,阿根廷。
`m 开发人员和我需要有关器件的支持、以便设计不带变压器或反激式的220VCa 至3.3VCC 300mA 电源。
将用作基于 ESP8622微处理器的 Domotic 设备的电源(通过 WIFI 连接),并且必须是微型最终设备
在我的设计中、您会向我推荐哪种电子器件?
谢谢!