This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 器件、用于设计不带变压器或反激的220VCa 至3.3VCC 300mA 电源。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031035/devices-to-design-a-220vca-to-3-3vcc-300ma-power-supply-without-transformer-or-flyback

主题中讨论的其他器件:UCC28881

你(们)好! I`m Eugenio Mercol,阿根廷。

`m 开发人员和我需要有关器件的支持、以便设计不带变压器或反激式的220VCa 至3.3VCC 300mA 电源。

将用作基于 ESP8622微处理器的 Domotic 设备的电源(通过 WIFI 连接),并且必须是微型最终设备

在我的设计中、您会向我推荐哪种电子器件?

谢谢!