This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:您能告诉我 BQ25703A 设计中的 MOSFET#39;s 关断延迟时间和下降时间要求吗?

Guru**** 2519650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030802/bq25703a-could-you-kindly-tell-me-mosfet-s-turn-off-delay-time-and-fall-time-requirement-in-bq25703a-design

器件型号:BQ25703A

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我选择的是 BQ25703A 的 MOSFET。
我在数据表中提到了9.2.2.5功率 MOSFET 选择。
但没有关于 MOSFET 关断延迟时间和下降时间的信息。
您能告诉我 BQ25703A 设计中 MOSFET 的关断延迟时间和下降时间要求吗?


非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选择的 MOSFET 在评估模块板 BOM 中的关断延迟时间和下降时间远大于 MOSFET、  

    那么、我想确认是否存在限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    感谢您的联系。 BQ25703A 是一款具有栅极驱动器的控制器。 您可以将 MOSFET 的栅极视为电容器。  栅极驱动 器将拉电流为 MOSFET 栅极充电、以导通 MOSFET。  

    据我所知、MOSFET 数据表上的导通和关断延迟时间非常依赖于设置。 通常、对于 MOSFET 的选择、我们查看 Qg (总栅极电荷)、因为这决定了栅极驱动器需要提供的开启栅极的电流量。 Qg 越高、导通和关断时间就越长。 更长的导通和关断时间通常会导致更多的开关损耗。 必须在工作台上验证实际性能。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”