This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:电流监控器引脚(IMON)设计建议

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030651/lm7310-current-monitor-pin-imon-design-recommendation

器件型号:LM7310

您好!

我对 LM73100上的电流监控器引脚设置有一些疑问、希望得到一些澄清。

在 LM73100数据表中、如果 未使用 IMON 引脚、则强烈要求将其接地。  这有什么具体原因吗? 我确实查看了数据表第7.3.5节以了解答案、但我仍不确定提出此设计建议的原因。

2.我也曾在电子保险丝应用中遇到过类似的问题、但在这个应用中没有关于 IMON 引脚设置的明确定义、是否也会对 LM73100应用相同的建议?

3.如果 IC 输入为开路(OVLO=0V)、Vout=10V 时的反向泄漏电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 6.1绝对最大额定值。    IMON 引脚上的最大电压为1.8V、因此为了防止损坏、只需将其接地以确保这一点。

    2.您所讨论的是哪种设备? 我不是电子保险丝产品线的专家。

    请参阅器件数据表中的下图。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    将其保持断开会导致 IMON 引脚在短路事件期间出现大尖峰并损坏。 需要使用外部齐纳二极管将其钳位在1.8V 以下。 否则,最好将其接地。

     对于电子保险丝、OCP/CSCP 可确保电流不会生成很高的电流、并导致 IMON 引脚电压击穿、因此对于电子保险丝、您可以将其保持断开状态。

    此致

    Kunal Goel