请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7310 您好!
我对 LM73100上的电流监控器引脚设置有一些疑问、希望得到一些澄清。
在 LM73100数据表中、如果 未使用 IMON 引脚、则强烈要求将其接地。 这有什么具体原因吗? 我确实查看了数据表第7.3.5节以了解答案、但我仍不确定提出此设计建议的原因。
2.我也曾在电子保险丝应用中遇到过类似的问题、但在这个应用中没有关于 IMON 引脚设置的明确定义、是否也会对 LM73100应用相同的建议?
3.如果 IC 输入为开路(OVLO=0V)、Vout=10V 时的反向泄漏电流是多少?