This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001:输出上的压降相当大且变化不定

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029058/tps7a4001-considerable-and-varying-voltage-drop-on-output

器件型号:TPS7A4001

您好!

我们将此组件用作12V 电源、其输入电压范围约为13V 至30V。 我们注意到、当所有器件都在13V 时打开时、我们仅接收到大约11.6V 的输出电压。 当输入电压达到14.9V 时、输出电压降至11.2V。 随着输入电压增加至30V、输出逐渐增加至约11.4V。 我们最初为 R301使用了一个20k 电阻器、以将电源设置为12V、但将其替换为18.7k (该电阻器已用于所有测量)。 这对输出产生了微小的影响、但仍然没有达到12V、因为我们的计算应该使我们接近12.9V。 原理图如下所示。

此外、输入电容不是1uF、但由于 VIN_2上位于不同页面上的4个并联33uF 电容器、因此输入电容总共为133uF。 VIN_2的输入看起来也很干净。 输出电流从不超过45mA、并且温度仅在外壳上达到大约33C。 我唯一可以发现的问题是反馈引脚。

如果下图模糊、请道歉。 蓝色是输出、红色是反馈线。 输入电压为14.9V、这是发生从11.6V 到11.2V 开关的地方。 我们不确定图片中的该波形是否为预期波形、或者这是否会导致我们的低电压问题、但反馈引脚似乎仅达到1.15V 至1.169V 左右、具体取决于输入电压(较低的输入电压接近1.169V、 以及室温下接近1.15V 的更高输入电压、这不包括发生的浸渍。



如果能提供任何援助,将不胜感激。 我可以根据请求提供其他信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我正在研究这一点、明天结束时我会再回来。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我认为您的原理图看起来不错。 电容值应足以实现稳定性、电阻比应提供~12.8V 的电压。 是否在 TPS7A40的多个单元上观察到这种行为? 您能否用10uF 电容器替换 C300 (输入电容器、Cin)、并验证行为是否有所改善? 此时、我怀疑反馈引脚存在部分损坏(除非10uF Cin 将其修复)。 如果新器件上出现此行为、您能否使用 新器件为我们提供示波器截图、其中显示输入引脚上的 Vin 和启动时的输入电流? 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 感谢您的回复。 我用一个10uF 电容器替换了 C300、但它没有改善行为。 我尝试对全新的电路板进行相同的更改(C300为10uF、所有其他方面相同)、但也没有看到任何改进。 输出电压和反馈的行为是相同的。 这种行为现在与3块板保持一致。

    附上输入电压屏幕截图和启动时的输入电流图片。 输入为30V。

    电流:



    电压:

    谢谢、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

             显示输入电流的示波器截图很有趣。 振铃最终会降低吗? 我担心4mSec 标记处(从左侧)的凸点、电流似乎变为负值。 这表示可能损坏器件的反向电流流动。 是否可以在输入端添加二极管以防止反向电流流动? 您能否在 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/ldo-basics-preventing-reverse-current-in-ldos 新电路板上验证以下链接中描述的方法1 (肖特基二极管)或方法2 (LDO 之前的二极管)、并验证问题是否仍然存在? 值得注意的 是、输入电压大约需要40mSec 才能达到最终值、但我在其中看不到任何可能导致异常行为的东西。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    振铃最终不会降低(如果我正确理解您)。 我相信、在输入电流的右侧看到的是预期运行状态、因为稳压  器为 NCP1034 PWM 降压控制器的12V 部分(DVRCC、VCC -输入介于-0.3V 和20V 之间)供电。 也许输出上的负载会导致问题?  我包含了右侧所示内容的放大图。 电压没有变化、这里的输出电流也与二极管前面看到的电流一致。

    我们添加了二极管(方法2、LDO 之前) 、这确实消除了看到的负电流、但稳压器的输出与之前相同。 我使用了一个全新的稳压器、并在通电之前安装了所有器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

             如果示波器快照的时间刻度为20uSec、则输入电流纹波频率看起来像是~100KHz。 这是否与降压稳压器的开关频率相匹配? 您能否验证 LDO 是否能够在负载(降压控制器和任何其他)被移除时正常工作? 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特