您好!
我们将此组件用作12V 电源、其输入电压范围约为13V 至30V。 我们注意到、当所有器件都在13V 时打开时、我们仅接收到大约11.6V 的输出电压。 当输入电压达到14.9V 时、输出电压降至11.2V。 随着输入电压增加至30V、输出逐渐增加至约11.4V。 我们最初为 R301使用了一个20k 电阻器、以将电源设置为12V、但将其替换为18.7k (该电阻器已用于所有测量)。 这对输出产生了微小的影响、但仍然没有达到12V、因为我们的计算应该使我们接近12.9V。 原理图如下所示。 
此外、输入电容不是1uF、但由于 VIN_2上位于不同页面上的4个并联33uF 电容器、因此输入电容总共为133uF。 VIN_2的输入看起来也很干净。 输出电流从不超过45mA、并且温度仅在外壳上达到大约33C。 我唯一可以发现的问题是反馈引脚。
如果下图模糊、请道歉。 蓝色是输出、红色是反馈线。 输入电压为14.9V、这是发生从11.6V 到11.2V 开关的地方。 我们不确定图片中的该波形是否为预期波形、或者这是否会导致我们的低电压问题、但反馈引脚似乎仅达到1.15V 至1.169V 左右、具体取决于输入电压(较低的输入电压接近1.169V、 以及室温下接近1.15V 的更高输入电压、这不包括发生的浸渍。

如果能提供任何援助,将不胜感激。 我可以根据请求提供其他信息。
谢谢。