请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25601 客户在便携式医疗设备中使用 bq25601充电器。 当适配器未插入产品时,适配器连接将暴露给用户。 在处理过程中、可以触摸连接到 bq25601上 VBUS/VAC 和接地的引脚。
这种情况是否有泄漏电流规格? 这是安全分析所必需的。 充电器仅在充电模式下运行、不使用 OTG/升压模式。
VBUS 引脚在 bq25601引脚和外露适配器引脚之间还有一个接地的电容器和一个 TransZorb 器件。