This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:VBUS 输入、无适配器

Guru**** 2527370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029917/bq25601-vbus-input-with-no-adapter

器件型号:BQ25601

客户在便携式医疗设备中使用 bq25601充电器。 当适配器未插入产品时,适配器连接将暴露给用户。 在处理过程中、可以触摸连接到 bq25601上 VBUS/VAC 和接地的引脚。  

这种情况是否有泄漏电流规格? 这是安全分析所必需的。 充电器仅在充电模式下运行、不使用 OTG/升压模式。  

VBUS 引脚在 bq25601引脚和外露适配器引脚之间还有一个接地的电容器和一个 TransZorb 器件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指升压模式吗?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、它们不使用升压模式。  仅充电模式。 但是、当充电源未连接且 VBUS 引脚暴露给用户时、他们会担心安全性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当适配器未插入 充电器时、VBUS/VAC 应为0V。 还有 一个输入反向阻断 FET (RBFET Q1)。

    谢谢、

    宁。