This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120:UCD90120配置不正确

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030201/ucd90120-the-ucd90120-configuration-is-incorrect

器件型号:UCD90120

尊敬的专家

能否告诉我 dsconnect R45,下载正常,为什么没有输出?

这是我们的诗意:

这就是我们配置的全部三个方面:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您的图像太模糊、无法查看。

    您能否详细说明问题?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihe

    我们的 C14项目使用 UCD90120ARGC 来监控 FPGA 的电源时序和电源参数、但电流配置无法控制电源使能。

    请参阅随附的 SCH 两张图片、其中 SCH-1是 UCD90120、SCH-2是电源

    e2e.ti.com/.../SCH_2D00_design.rar

    在当前测试中、只配置了一个通道 VCCINT。但是、在配置完成且所有下载正常后、电源 VCCINT 没有输出。(出于安全考虑、 R45从后部电路上拆下并断开;其余电源与断开后部级的连接相同)

       

    是否还有其他需要配置的东西、只需单个输出、还没有在电源轨配置中配置时序。

    请参阅配置文件的附件。0811-4CH 除 VCCINT 外单独配置、0824-1CH-U13分别配置为 VCCINT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在 ON_OFF_CONFIG 中、仅选择高电平控制引脚以启动序列。 因此、您必须确保 PMBus_CTRL 引脚变为高电平、否则电源轨保持关闭状态。

    此致

    Yihe