This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3655-Q1:确认 Ta (最大值)

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMS3655-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029633/lms3655-q1-confirmation-of-ta-max

器件型号:LMS3655-Q1

您好的支持团队、

我想确认 Ta (MAX)。
"ROC"和"封装信息"的区别在于。
哪一个是正确的?

第5页、SNAS714C

SNAS714C

・・・μ A

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    让我来看看这个、并在我获得更多详细信息时返回给您。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    我已与内部团队和产品工程师联系、以获得有关这方面的更多信息。

    从最初的检查中、我怀疑"工作温度"是指结温、因为器件在不在部件切换时热关断的情况下无法在150C 的环境温度下运行。 因此、我认为这是一个拼写错误或需要澄清、但我将得到一些确认、并在我获得更多详细信息时返回给您。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、
    感谢您的支持。

    查看其他数据表、"封装信息"中的"运算温度"似乎是环境温度(Ta)。

    示例。 第3和17页。
    www.ti.com/.../tps54225.pdf

    LMS3655-Q1的"封装信息"是否为拼写错误?

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    这可能是因为这些数字是自动生成的。

    同样、我想清楚的是、如果器件处于150环境温度和开关条件下、并且知道器件的效率不是100%、则会有一些功耗、因此器件会升高温度。  

    数据表显示的最小热关断温度为160C、因此在任何情况下在150C 环境下运行器件都毫无意义。 因此、我建议客户查看电气特性表以获取指导、因为这些参数/规格已经过全面检查、包装信息可能是拼写错误。

    此致、

    Jimmy